This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:VCCA 和 VCCB 的上电顺序

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115847/tca9416-the-power-up-order-of-vcca-and-vccb

器件型号:TCA9416

你(们)好

该器件是否具有针对 VCCA 和 VCCB 的特定上电顺序? (应首先为哪个系统加电)

此外、数据表中还提供了 IREF 基准晶体管电流5uA 的规格、这是器件的电流消耗吗?

iPass 导通开关电流是否为6mA IO 电流限制?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此器件没有电源限制。 一旦 VCCA 和 VCCB 上电、它就会运行。 建议的工作条件是将这些电源电压保持在1.08V 至3.6V 之间

    最棒的

    Danny