This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:有关 DS250DF410的问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116078/ds250df410-question-about-ds250df410

器件型号:DS250DF410

您好:

我 的客户使用 ds250df410端口、需要支持1.25g 的端口速率。 查看数据表说明、需要禁用 CDR 模式。客户在数据表和编程指南中找不到相应的操作。 您是否有相应的文档或说明? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这在数据表中被称为 RAW 模式。 要启用原始模式、寄存器0x09[5]= 1'B1、寄存器0x1E[7:5]=3'b000。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编程指南中捕获了该信息、该指南介绍了 CDR 解锁时的重定时器输出模式配置。 对于1.25G、当 CDR 解锁时、您需要为 CDR 旁路原始数据模式配置重定时器。 为了便于参考、我在下面提供了相关信息。

    6.35  CDR 锁定时选择输出模式

    默认情况下、当 CDR 锁定时、DS2x0DFx10会输出重定时数据。 DS2x0DFx10可选择性配置为在 CDR 锁定时输出原始、未重定时数据或静音。

     

    表62. CDR 锁定时选择输出模式

     

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    问题5.

    20.

    E0

    PFD_SEL_DATA_PSTLCK=3' b001:重定时(默认)

    注意:REG_0x09[5]必须为0、这是默认值。

    00

    E0

    PFD_SEL_DATA_PSTLCK=3' b000:原始、未重定时数据注意:REG_0x09[5]必须为0、这是默认值。

    E0

    E0

    PFD_SEL_DATA_PSTLCK=3' B111:静音

    注意:REG_0x09[5]必须为0、这是默认值。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy。 Nasser 电子邮件中的信息适用于较旧的10G 重定时器。 有关适用于 DS250DF410的配置、请参阅我的答复;我们不想写入 DS250DF410上的0x09。

    谢谢、

    罗德里戈