This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:铜缆转 SGMII 模式引导配置与放大器;电源序列问题

Guru**** 2412120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109877/dp83869hm-copper-to-sgmii-mode-boot-strap-configurations-power-sequences-issue

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

问题1:我们已将 PHY 配置为采用铜缆转 SGMII 模式、该模式具有以下引导配置。

JTAG TDO (引脚22):打开

Rx-D2 (引脚35):通过 2.49K 电阻器拉至 VDDIO

Rx-D3 (引脚36):通过2.49K 电阻器拉至 VDDIO

功能模式的自举设置:

LED0:通过2.49K 电阻器拉至接地

LED1:通过2.49K 电阻器拉至接地

LED2:通过2.49K 电阻器拉至接地

我们已通电并检查 了 LED 自举电阻器上的电压0V。

我们无法在100BASE-TX 和 SGMII 上建立链路。

问题2: 电源序列问题(三电源配置)

 以下是数据表中的三种电源配置:

以下是板载三种电源配置:

步骤1:下面是 VDDA2P5 T1 电源斜升时间42ms、根据数据表、正确。   请参考 下图

第2步:下面是 VDDA1P1 T1 电源斜坡时间为70ms 延迟、如果有人认为这两个时间不是相同的"开启"时间(VDDA2P5和 VDDA1P1)。 请参考 下图

步骤3:下面是  VDDIO 启动时的 VDDIO1P1 T2时间实例为137ms 假设在数据表中 T2最大值为50ms。 请参考 下图

步骤3:下面是 VDDA1P8 T3时间实例、在该实例中、VDDA1P8_x 的启动 时间为201ms 假设数据表中的 T3最大值为50ms。 请参考 下图

请验证上述自举、我们是否已配置为 SGMII 覆铜、并验证电源序列是否正确

此外、帮助我们启动 PHY。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我会仔细检查您当前的自举设置。 对于 SGMII 至铜缆模式、我们需要将引脚22拉低至2.49k Ω、而不是拉开。  您在引脚35和36上正确、需要拉高。

    您的电源读数正确。 但是、我们不希望 VDDIO 突然跳变。 您是否也可以再次检查它? 更改自举设置后、您能否重新测量电源序列?

    --

    此致、
    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、您好!

    感谢您的回复!!!

    现在、在设计配置设置中、100Base-Tx 到100Base-FX 我已经进行了双重检查、但仍未建立连接(端口 LED 不闪烁)到 RJ45到 PHY、那么我们该怎么办?

    此外、帮助我们启动 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    为了进一步调试、我有几个问题要问您:

    • 请问您是如何检查100Base-TX 到100 BASE-FX 的配置设置的?
    • 还可以提供有关寄存器0x0001和0x006E 的信息吗?

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、您好!

    感谢您的回复!!!

    • 请问您是如何检查100Base-TX 到100 BASE-FX 的配置设置的?

    答案:  根据原理图、功能模式设置设置在下面、我用黄色突出显示

    • 还可以提供有关寄存器0x0001和0x006E 的信息吗?

    答案:根据此设计、我们在此设计中未使用任何 MCU 和 MPU、下面是参考电路

    注意:没有 MCU 和 MPU DP83869是否正常工作?

    帮助我们启动 PHY。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我将对869 PHY 进行原理图审阅、 以帮助您进一步调试。 可能需要3到5个工作日。

    但是、如果您可以访问寄存器、则进行调试将非常有用。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    还有一个简单的注释、您是否可以尝试禁用镜像模式并尝试查看是否有链接?

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    感谢您的回复!!!

    供参考、下面是镜像模式设置、电流设置被禁用  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    没有寄存器、我们只能做有限的事情:

    • 您能否拍摄线路的快照以查看电缆上是否有任何活动?
    • 看到 PHY 在 CLK_OUT 中正确加电
    • 请检查 Rbias 是否为1V
    • 仔细检查光纤连接并确保没有任何活动?
    • 需要更正电路板中的加电序列。
    • 同时、我将仔细检查原理图设计。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    下面是我为您的原理图设计提出的一些意见:

    e2e.ti.com/.../869-June-24th.xlsx

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、您好!

    很抱歉耽误你的时间!

    Copy 的 PFA 副本6月24日.xlsx。

    谢谢

    Rajesh R

    e2e.ti.com/.../Copy-of-869-June-24th.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我认为您的原理图看起来不错。 您是否能够访问该寄存器? 如果不是、您是否能够回答我之前问的问题?

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、您好!

    感谢您的回复!!

    供参考、采用 EVK sch 的 RJ45。 9、10、11、12所有引脚均连接在 GND、但我们的 sch。 连接到 VCC 的9引脚、这就是为什么我要问哪一个是正确的。 下图

    EVK Sch.下:

     

    以下是我们的 Sch.:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我会仔细检查您使用的连接器的数据表。 引脚9确实需要 VCC、如下图所示:

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hillman、您好!

    感谢您的回复!!!

     我要问哪一个是正确的9引脚 VCC 或 GND?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    对于您的连接器、VCC 是正确的。

    --

    此致、

    林山民