This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:查找最大高度为0.8mm 的容差

Guru**** 2537430 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116105/ds125df111-to-find-the-tolerance-of-0-8-mm-max-height

器件型号:DS125DF111

您好、专家、

DS125DF111 采用 WQFN 封装。

它定义了最大高度为0.8 mm (最大)

工程师正在询问 此规格的容差。

请提供建议。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    它为0.05 mm。

    此致、Nasser