This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180:差分输出电压幅度

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC180, SN65LBC180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115907/sn65lbc180-differential-output-voltage-magnitude

器件型号:SN65LBC180
主题中讨论的其他器件:SN75LBC180

您好!

除了工作温度范围外、SN65LBC180和 SN75LBC180在差分输出电压幅度方面的最小电压也不同。
如果在"0°C 至70°C"范围内使用、SN65LBC180是否具有与 SN75LBC180相同的特性?

此致、

DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    在0C-70C 范围内、它的性能应该相似-因为性能差异主要是由于测试温度范围(65的温度范围较大、温度越冷越热、数据表中显示的数值越低)、并且它们都具有典型值 (在~25C 时拍摄)。 此处需要注意的是、我们没有在0C 至70C 范围内对该器件进行特性描述-它是不同的测试温度、因此虽然它应该非常相似、但我无法100%保证它不会以这种方式进行特性描述。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson