This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3243E:TRSF3243E 和 TRS3243E 之间的差异

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3243E, TRS3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116021/trsf3243e-the-difference-between-trsf3243e-and-trs3243e

器件型号:TRSF3243E
主题中讨论的其他器件: TRS3243E

您好、专家、

我可以帮您了解 TRSF3243E 和 TRS3243E 之间的区别吗?

数据速率是否只是唯一的差异?

比较产品(TI.com)

谢谢你。

BR、

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、"F"=快速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    Clemens 是正确的-它是唯一的速度。 TRSFR 部件表示 TRS 器件的"更快"(相对)版本(F = FAST)。

    最棒的

    Parker Dodson