This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:违反抖动规格

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114624/tusb9261-jitter-spec-violation

器件型号:TUSB9261

大家好、

我的客户注意到、连接到  TUSB9261的振荡 器无法满足数据表6.8振荡器规范中描述的抖动要求。
这种情况将会估计什么类型的风险?

根据 slla315e.pdf、USB3.0功能似乎需要严格的抖动规格、但他们不打算仅在其用例中使用 USB3.0、USB2.0。

这是它们的振荡器规格

相位抖动⇒1.0ps 最大 (典型值0.4ps)
周期抖动(TJ)典型值⇒80ps

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    如果抖动规格不符合要求、即使  仅使用 USB 2.0、也可能无法实现正常运行或间歇性中断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    好的、我理解它应该满足互操作性的要求。

    您能告诉我数据表中描述的"JTF"的含义吗? 您认为该规格是否满足要求?

    相位抖动⇒1.0ps 最大 (典型值0.4ps)
    周期抖动(TJ)典型值⇒80ps

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!  

    JFT 表示抖动传递函数。  此处的相关规格为"tp-p 参考时钟抖动"。 最大 Tj 峰间值应为50ps。