This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:在10G-KR 模式下更改 TLK 的数据速率

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112079/tlk10031-changing-data-rate-of-tlk-in-10g-kr-mode

器件型号:TLK10031

您好!

我在10G-KR 模式下将 TLK10031用于我的项目。 TLK10031在10G-KR 模式下工作正常。 现在、我想将 TLK 数据速率更改为1536Mbps、3072Mbps、6144Mbps 等不同速度。您能不能建议使用一种方法来实现此目的、也可以更改任何寄存器来实现此目的。

谢谢、

此致、

Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    要将串行器/解串器配置为非以太网速率、您需要使用通用串行器/解串器模式。有关更多详细信息、请参阅数据表第7.4.3节。 选择所需的时钟频率后、您将为 高速和低速接口的 PLL 乘法器和速率配置 SerDes 寄存器。 数据表的以下示例表说明了这些参数的选择。 然后、您将转至针对 HS 和 LS 的速率和 PLL 乘法器的串行器/解串器控制寄存器。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rodrigo Natal 的回应、

    很抱歉耽误你的回答。 我在 TLK 的 HS 侧有10G SFP 端口。 如果我们有 SFP+端口(光纤链路)、我们是否可以使用通用串行器/解串器模式? 如果我们可以使用方法、那么实现通用串行器/解串器模式的过程是什么。

    目前我已尝试 执行以下步骤、但链接未建立。 TLK 时钟速率为156.25MHz。

    器件引脚设置
     确保 ST 输入引脚为低电平
     确保 MODE_SEL 输入引脚为高电平
     确保 PRBSEN 输入引脚为低电平
     确保 REFCLK_SEL 输入引脚为低电平

    寄存器设置:
    •复位设备: 硬复位或软复位(RESET_N 置位至少10us -或-将1'B1写入30.0.15)
    •模式选择: 4:1模式: 2’B11至30.1.9:8设置4:1模式(默认)
    •发出数据路径重置: 1'B1至30.14.3
    •等待1000ms

    如果我们将其配置为10G-KR 模式、则系统工作正常。

    谢谢你。

    此致、

    Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    我是否正确地理解到、到目前为止、您只是在从10G-KR 模式转换到通用模式、并且此步骤存在问题(在更改数据速率之前)?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Drew 的回复、

    是的、我仅在初始化步骤中遇到问题。 无法在通用模式下配置我的器件。 我无法找到在通用模式下配置器件的正确过程(如果我们在 HS 侧有光纤链路等、SFP+端口)。  

    对于通用模式下的10G 速度、REFCLK 必须为122.8MHz。 我的系统默认 REFCLK 为156.25Mhz?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    我将尝试找到有关正确程序的更多详细信息。  我将在本周稍后的时间回到您的位置。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致、

    Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    我仍在研究此内容、并将在我了解更多详细信息时向您提供最新信息。

    谢谢、

    Drew