This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:100Base-TX 和1000-Base-T 模式

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115718/dp83867e-100base-tx-and-1000-base-t-modes

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件:DP83869HM

尊敬的团队:

客户计划使用 DP83867 (或 DP83869HM)、并希望确保两个以太网物理层 都与使用相同 PCB (为以太网布线的4对)的100Base-TX 和1000-Base-T 兼容。

PHY 将在 RGMII 中寻址。

 通过浏览数据表和 e2e、我了解了以下内容:

  • 当在 RGMII 中寻址时、PHY 可在100Base-TX 中使用
  • PHY 仅在100Base-T 模式下使用通道 A 和 B (不使用 C 和 D)。 在1000Base-T 中、使用4个通道。
  • 100Base-T 或1000Base-T PHY 的配置是通过寄存器(特别是0x0000寄存器)在内部完成的

请确认  DP83867 和 DP83869HM 将涵盖上述要点吗?

提前感谢您的反馈。

此致、

POL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol.、

    是的、两个 PHY 都应该能够满足这些标准。 请确保在单个电路板上考虑引脚差异以及电源电压差(VDD1P0与 VDD1P1)。

    此致、

    Gerome