请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 主题中讨论的其他器件:DP83869HM
尊敬的团队:
客户计划使用 DP83867 (或 DP83869HM)、并希望确保两个以太网物理层 都与使用相同 PCB (为以太网布线的4对)的100Base-TX 和1000-Base-T 兼容。
PHY 将在 RGMII 中寻址。
通过浏览数据表和 e2e、我了解了以下内容:
- 当在 RGMII 中寻址时、PHY 可在100Base-TX 中使用
- PHY 仅在100Base-T 模式下使用通道 A 和 B (不使用 C 和 D)。 在1000Base-T 中、使用4个通道。
- 100Base-T 或1000Base-T PHY 的配置是通过寄存器(特别是0x0000寄存器)在内部完成的
请确认 DP83867 和 DP83869HM 将涵盖上述要点吗?
提前感谢您的反馈。
此致、
POL。