This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848外部晶体

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114697/dp83848k-dp83848-external-crystals

器件型号:DP83848K

 EMI 辐射将超过标准、将外部晶体振荡器的100欧姆电阻更改为1K,频率不变、但振幅减小、是否会影响 IC 的正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 美国办事处将于7月4日关闭。 因此、我将把这些信息传达给团队、并希望在本周中左右获得反馈。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清一下这个电阻器的放置位置? 方框图可能会有所帮助。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     晶体振荡器的振幅在改变外部电阻后变化、  这会影响 IC 的工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要符合数据表的 VIH 和 VIL 规格、这应该是可以的。

    此致、

    Gerome