This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC175:帧错误

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115801/sn65lbc175-frame-error

器件型号:SN65LBC175

您好!

你好。 我有一位客户正在与 SN65LBC175和 SN65C1167NSR 合作。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们有一个使用 SN65LBC175的旧产品模型和一个使用 SN65C1167NSR 的新产品模型。 当产品相互通信时、我们会发现许多帧错误。

基本上、当我们将硬件与 SN65C1167NSR 一起使用来与我们使用 SN65LBC175的硬件通信时、我们会在相关的通信端口上看到很多错误。

我想这将从比较数据表开始。 例如、一个 IC 支持422A、485和 ITU、而另一个 IC 仅支持422B。 这是否是限制因素?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    这可能会导致问题-但这取决于系统设置、因为一般来说、RS-485标准需要一个更可靠的器件-但在某些情况下应该可以。 我有几个问题:

    1.您能否共享通信网络的原理图-理想情况下、所有收发器均如图所示。  

    2.您能给我一个收发器之间传输线路的长度吗

    3. 使用的数据速率是多少?

    4.它们能否详细说明帧错误的细节? 帧错误可能是100%基于软件的错误、也可能是与传输/接收电路无关的硬件问题-这两种器件具有相同的最大数据速率、并且没有内部时钟、因此您不应该与收发器本身存在数据速率不匹配 (帧错误的潜在来源)。

    5.如果可能,输入信号、差动驱动器输出、差动接收器输入和单端接收器输出的示波器快照? 这将突出显示信号链中的任何问题、以查看是否存在由收发器引起的问题-它将 显示在示波器截图中、并有助于直接关注问题区域。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson