This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK111:TLK111PT

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115594/tlk111-tlk111pt

器件型号:TLK111

未检测到以太网物理层在温度> 50°C 时的上电以太网链路  

器件处于单电源模式

将 TLK111PT 与 ET1000 EtherCAT 器件配合使用作为 phy

是否有原因代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有对 TLK111的有效支持。 对于10/100Mbps 应用、请切换到 DP83822/5/6。

    此致、

    Gerome