This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:应用使用参考

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114987/pca9306-application-usage-consult

器件型号:PCA9306

大家好、

 PCA9306DCUR 是否可用于20M MDC/MDIO 应用? 如果是、客户是否应该考虑任何设计注意问题?  

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    20M 代表什么? 这是距离额定值还是速度额定值? PCA9306可用于 MDIO 应用、但是、当您进行电平转换时、这可能会导致器件出现一些问题。 最大的问题是要平衡您的受支持的信号速度。 对于更高速度的信号、您必须使用更强的上拉电阻、以便您的上升时间足够。 但是、较小的电阻器会导致较高的 VOL。 您必须确保您的 VOL 足够低、以便其他器件接受它作为逻辑低电平。

    我还建议通过另一个应用工程师 Jonathan Nerger 编写的 E2E 主题进行阅读。 此主题介绍了在将 PCA9306用于 MDIO 应用时必须考虑的其他一些方面。

    您以多快的速度运行 MDIO 信号? 速度越低越好。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的帮助。 它是额定速度、20M 意味着20MHz。 下面的 D/S 说明我们的部件可以支持>100MHz 的应用。  可以在20MHz MDC/MDIO 应用中使用该器件。 谢谢。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    您肯定可以在 Stanley 中找到它、但正如我说过的、在上拉电阻器方面、您可能会看到很大的受电阻器、以便以这种速度驱动信号。 希望您的另一台设备可以接受较大的受支持时间。 我一定会测试此设置、如果您需要 EVM、请告诉我。

    最棒的

    Chris