This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810和 DS110DF410

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS280DF810, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113553/ds280df810-ds280df810-and-ds110df410

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:DS110DF410DS125DF1610

您好、专家、

 DS280DF810和 DS110DF410看起来非常相似、但 DS280DF810 数据速率更高。

与   DS110DF410相比、DS280DF810具有除 CTLE 和 DFE 之外的 VGA。

只想知道 VGA 和 VGA 的区别是什么?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    CTLE 可均衡高频成分。  这通常足以补偿插入损耗、因为插入损耗通常主要衰减高频成分。  VGA 有助于恢复 整个频谱范围内振幅较低的信号。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的反馈。 问题在于 CTLE 可均衡高频成分、同时放大噪声和交叉扫描。

    VGA 可以抑制  由 CTLE 放大的噪声和交叉走线?

    根据您的陈述、VGA 会为所有 频谱均匀放大信号? VGA 支持多少 dB?

     DS110DF410为何不需要 VGA?

    谢谢

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    VGA 提供固定的升压、无论频率如何。  这在 TX 链路伙伴启动幅值较低的情况下尤其有用。  由于 VGA 也是一个线性级、因此它不会抑制器件接收器上的任何串扰或噪声。

    关于 VGA 提供的均衡、我没有确切的数字、但我认为您可以使用下表中的建议粗略地了解它可以提供多少均衡。

     VGA 是一个功能块、直到生成25/28G (DS125DF1610除外)、才会添加到我们的重定时器中。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的反馈。 对于 VGA 用途、"这在 TX 链路合作伙伴启动幅值较低的情况下尤其有用。  "。

    如果 Tx 侧使用去加重或预加重、  去加重或预加重功能可由 VGA 替代、 VGA 功能可由 去加重或预加重代替?

    这种理解是否正确?

    谢谢

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我相信您的理解 是不正确的。  我的理解是、去加重或预加重的功能是增加信号高频成分相对于低频成分的振幅。  这样、信号通过典型传输介质后、高频成分振幅就不会与低频成分振幅相比那么小。

    CTLE 将负责提高高频成分、因此可能更容易与预/去加重互换。

    此外、如果使用了显著的去加重功能、VGA 也会很有用。  这是因为去加重会降低信号低频成分的发射幅度。  如果到达重定时器接收器的信号在整个频谱范围内具有低振幅、则使用 VGA 增加振幅可能会很有用。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的回答。 清楚区别。  另一个问题是 关于 DSP 的替代解决方案。

    您对替代解决方案有何看法?

    谢谢

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否说明您所指的替代解决方案?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    例如、基于数字的 Rx、谢谢

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否澄清您的问题?  我不理解您提出的问题。

    谢谢、
    Drew