This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:技术咨询

Guru**** 2894930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115282/sn75dphy440ss-technical-inquiry

器件型号:SN75DPHY440SS

您好、E2E 专家、

你好。

我们可以在30cm 到50cm 之间使用该器件吗? 如果我们将它放在 Rx 侧(在30-50cm 之后)、这是否可行? 还是必须在 TX 信号开始时将其输出? 我提出这只是为了一个成本问题。

 另一方面、该器件具有 I2C 接口来设置均衡。 是否有任何默认设置? 对于所示的距离、您认为芯片可以使用默认配置吗?

提前感谢您的支持。

此致、

Jonard Rico
德州仪器客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonard

    这取决于30cm 和50cm 的损耗。 DPHY440的 Rx 上支持高达4dB 的 EQ、TX 上支持2.5dB 的 DE。 这些特性在一定程度上旨在补偿通道中的 ISI 损耗。 在 DPHY440数据表中、我们演示了 DPHY440可以支持以12英寸走线为例。

    至于将 DPHY440放置在更靠近 Rx 或 Tx 的位置、这确实是一个系统选择。 如果用户希望利用 DPHY440的 EQ 功能进行 ISI 补偿,则可能希望 DPHY440接近 TX。 请注意、DPHY400是一种中继器、旨在消除由于通道差异而导致的时序偏差。 只要输入时序符合 DPHY440的技术规格要求,它就能够重新对齐时钟和数据,以提高系统的时序裕度。 因此,如果需要 DPHY440的“偏移消除”功能,则应将中继器放置在发生偏移的位置。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我明白毫无疑问,这不是一个容易回答的问题。 如果我们需要对 RX 端或 TX 端使用的一个器件进行一些测试、您使用什么来测试它? 是否有评估板? 软件可以作为帮助测试的工具使用哪种工具?

    提前感谢您的支持。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonard

    正确、评估板将通过直接测量提供良好的近似值。 TI.com https://www.ti.com/tool/DPHY440SSRHREVM 上提供了 DPHY440评估板

    如果它们能够在 目标数据速率的奈奎斯特频率下测量30cm 和50cm 的损耗、这也将使它们了解 DPHY440需要放置在何处。

    谢谢

    David