This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:无法在2个 SPE EVM 板之间建立通信

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107969/dp83td510e-evm-communication-cannot-be-established-between-2-spe-evm-boards

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

大家好、我是一名学生、正在研究单线对以太网项目。 我无法在每个连接到 PC 的 EVM1和 EVM2 (DP83TD510E-EVM)之间建立通信。 我已 正确安装 MSP430驱动程序和 USB-2-MDIO (在两台 PC 上)。两个 EVM 均通过 USB 端口供电。  

我的测试程序如下:

  • 设置电路板并通过所需的电缆长度进行连接
  • 在其中一个电路板上启用反向回路。
  • 在另一个连接的电路板上生成数据包。
  • 数据包检测器

遗憾的是、无法建立正确的链路。

我需要知道如何在两个板之间建立简单通信的正确步骤、换句话说、我想知道我应该使用什么自举配置、以及是否有任何有用的脚本可以分别测试我的板以及它们何时连接。