This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:SN65HVD256DR 和 SN65HVD251D 的差异

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251, SN65HVD256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115726/sn65hvd251-differences-of-sn65hvd256dr-and-sn65hvd251d

器件型号:SN65HVD251
主题中讨论的其他器件: SN65HVD256

大家好、团队、

客户想知道 SN65HVD256DR 和 SN65HVD251D 之间的确切区别是什么。 他们希望评估是否可以在同一 PCB 上相互交换、因为他们有一个库存、而不是另一个库存。

我发现总线故障保护和总线引脚 ESD 保护电压存在差异。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    SN65HVD256是 SN65HVD251的功能升级版、具有 Turbo CAN 和显性超时(DTO)功能。 如果在通信速度非常慢的情况下工作、DTO 是时间方面的重要考虑因素。

    如您所述、SN65HVD256还有其他规格改进、例如改进了总线故障保护、ESD 和更快的时序/开关特性。

    最棒的

    Danny