This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:RS-485

Guru**** 2509705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115659/thvd1450-rs-485

器件型号:THVD1450

我们能否在同一线路上的另一端将3.3V RS-485系统从一端连接到5V RS-485系统? 建议。

注意:我了解最小差分电压应为+/- 1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 两个收发器使用相同的差分电压(在54 Ω 负载上至少为1.5V)。 这与电源电压无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivasankar、

    一般来说、这应该是可以的、因为在54欧姆负载下、符合 RS-485标准的收发器至少达到1.5V、并且1450在3.3V 和5V 时都符合 RS-485标准。 不过、还有一些注意事项。

    1、5V 电源下的驱动强度更强、5V 系统的差分电压将更高-二者均达到最低1.5V、但典型差分可能有所不同。 这意味着在5V 系统上总线可通信的最大距离可能更高-->这对于已经很长且其大部分信号衰减的系统来说,应该是一个真正的问题。

    由于总线具有与输入信号成正比的频率相关衰减、因此应用的数据速率将允许以更高的速度进行更远的数据传输。 这实际上还是第1点-但是第1点是针对直流和交流损耗-但这一点是系统中的纯交流损耗。 也就是说、如果您以最大数据速率运行应用、那么与5V 系统相比、您可能无法像使用3.3V 系统时那样传输数据。

    在大多数情况下、这应该是好的-但请注意、在某些边缘情况下、最大长度可能会减少、这可能会对系统产生负面影响、但这取决于多个因素(传输线路在系统中的长度、您正在使用的数据速率、 传输线路特性、温度等)。

    如果您有任何问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson