This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:内部 ADC 基准电压

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114780/tic12400-q1-internal-adc-ref-voltage

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

各位专家、您好!

我发现 TIC1200的内部 ADC 的基准电压标记为6V、请问6V 来自哪里? 因为我刚才认为6V 不是常见的基准电压、所以我们看到的大多数是5V。 我看到数据表中只有一个早说明、我想了解它、它来自哪里、为什么它是6V?

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    ADC 范围基本上允许测量5V 范围内的信号、但有一些余量。 这些引脚的常见实现方案是当它们看到可变电阻负载时。 请注意、器件数据表中的图(请参阅"典型特性")显示了 ADC 代码与等效输入电阻、而不是等效输入电压之间的关系。 这是由于这些器件的常见应用案例、如"设计要求"部分所示。

    最棒的

    Danny