This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:已确认 CDR 锁定、但 BERT 显示"同步丢失"

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114841/ds250df230-confirmed-cdr-lock-however-bert-shows-sync-loss

器件型号:DS250DF230

大家好、

我的客户设计了自己的电路板、正在评估 DS250DF230 (前端口入口、模块到主机)。

他确认了 CDR 锁定(通道寄存器 Reg0x02=0xD8)、但在这种情况下、后续阶段 BERT 显示"同步丢失"。
如果他将 通道寄存器  Reg0xA5[7:5]从"001"设置为"000"、则他确认问题未发生。  
有可能吗?

另一方面、当   Reg0xA5[7:5]=001时、他将通道寄存器 Reg0x3D[7]从"0"设置为"1"、然后确认问题未发生。
 是否应将 Reg0x3D[7]设置为"1"?

如果您需要波形、请发送私人消息、然后我们可以分享。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    对于所有情况、我建议通过设置0x3D[7]= 1来启用 FIR。

    问题: 当 Reg0xA5[7:5]=001和  Reg0x3D[7]= 0时、重定时器输出看起来是什么样的? 在这种情况下、您是否能够使用示波器测量重定时器 Tx 输出?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo-San:

    非常感谢您的友好支持。
    我在私人邮件中回复了您。

    此致、
    雅丽塔