This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:检查数据活动状态

Guru**** 2388530 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114912/tlk10031-check-the-data-activity-status

器件型号:TLK10031

您好!

如何知道 TLK10031中的数据活动状态。 当通过 TLK 进行数据传输时、我想让 LED 闪烁。 那么、如何通过 TLK 进行数据传输。 是否有任何显示 TLK 活动的寄存器或引脚。

谢谢你。

此致、

Balaji TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    我认为您可以利用 PLL 锁定状态作为活动的粗略指示器。  但是、这不能用于确定大部分数据传输是空闲模式还是实际数据。  遗憾的是、我不知道任何其他可用作有意义活动状态的指标。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Drew 的回复、

    我已经测试了所有寄存器、没有寄存器显示数据活动的状态。  

    此致、

    Balaji