This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 合规性测试

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114810/usb-compliance-test

主题中讨论的其他器件:TUSB1002TUSB1002A

我正在考虑您的产品 TUSB1002 AIRGET。 即使使用中继器(来自主机和设备)、也可以执行 USB 合规性测试? 具体而言、请勿干扰测试合规性模式信号的传输、信号(同时确保中继器功能)是否应该是透明的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是 TUSB1002A 可在合规性测试期间使用、并且在发送测试模式之前对链路透明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 非常有帮助。