This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:如何辨别封装的极性?

Guru**** 2923890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114679/esd321-how-do-you-tell-the-polarity-of-the-package

器件型号:ESD321

这是一个单向 TVS 二极管、因此务必以正确的方向安装。 我在第三方站点上找到的用于此 X1SON 封装的 STEP 模型没有极性指示、出于检查目的、我认为从先前的文章中可以看出、数据表上显示的器件上的阴影部分不是器件上的实际标记。 TI 能否:

1) 1)更新数据表或封装表、以指示器件上实际打印的内容、以及

2) 2)提供具有极性指示器的步进模型、或至少提供一个极性指示器

3) 3)粘贴部件顶部外观的图纸或照片、并说明如何确定引脚1侧?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第3页在引脚1处显示了一个条形图。 (第17页的封装轮廓图中的阴影部分显示了引脚1索引的位置、而不是它的实际外观。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们将于7月7日返回您的位置、因为7月4日美国假期。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 P17上的图像只是符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们将对此进行研究、并在7/5之前通知您。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    克莱明是正确的。 封装一侧有一条引脚1所在的线路。

    此致、

    Matt