This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:悬空 RX_D3引脚不会绑定到模式1

Guru**** 1136370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113229/dp83tc811r-q1-dangling-rx_d3-pin-do-not-strapped-to-mode-1

器件型号:DP83TC811R-Q1

RX_D3引脚必须通过2kΩ Ω 下拉、然后才能进入模式1。 如果 RX_D3打开、 RX_D3 捆绑至模式4。 由于数据表显示 RX_D3在 RX_D3打开时捆绑到模式1、我 想知道这种现象的发生原因。 我的原理图显示为 FLOW、 DP83TG720RRHATQ1是 DP83TC811RWRNDTQ1的芯片替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    RX_D3在内部绑定到 Mode4而不是 Mode1的指示是什么? 是通过寄存器0x467实现的吗?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

       感谢你的答复。 是的、通过寄存器0x467读取 RX_D3的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您能否为我提供0x4670x0000.0x0001的寄存器转储?

    此外、您能否在 RESET_N 引脚保持低电平时测量 RX_D3的引脚电压(使用万用表)?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

     下面的信息基于 RX_D3打开。  0x467的寄存器为0x30ff。

     当 RESET_N 引脚保持低电平时、RX_D3的引脚电压(使用万用表)为0.963V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    此外、addr  0x0000 = 0x2100 addr  0x0001 = 0x61 addr 0x467 = 0x30ff。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我看到所有的自举 RX_D0、D1、D2、D3和 RX_DV 都是读取模式4。 当器件处于复位状态时、我怀疑主机/MAC 将其驱动为高电平。 您能否在 RX_D 信号路径中取消串联电阻并进行检查?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    当我取消选择 RX_D 信号路径中的串联电阻时、  RX_D3的引脚电压为0V。

    此外、addr 0x0000 = 0x2100、addr 0x0001 = 0x61、addr 0x467 = 0x0000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    相关知识。 我想、现在您必须从您的一侧找出主机/MAC 将这些引脚驱动至中间电压的原因。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    现在、我将介绍  主机/MAC。 我尝试将连接到 MAC 下拉的 RX_D3的引脚置为有效、当 RESET_N 引脚保持低电平时、RX_D3的引脚电压(使用万用表)为0V。 但0x467的寄存器仍然是0x30ff。 RX_D3和 RESET_N 的波形如下所示(黄色为 RESET_N、蓝色为 RX_D3)。

     

     在 RX_D 信号路径中取消串联电阻时、RX_D3和 RESET_N 的波形如下所示。 0x467的寄存器为  0x0000。


    如数据表中所示、从复位开始的硬件配置锁存时间在700ns 内。 我认为 0x467的寄存 器不应该是 0x30ff、因为上面的两个波形在700ns 内是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当  RX_D3引脚以2kΩ Ω 下拉时、 在 RX_D 信号路径中取消串联电阻时 RX_D3和 RESET_N 的波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    为了了解串联电阻的差异、我建议将上述波形放大至200-300ns 的刻度、并观察信号的行为。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

      串联电阻器的波形如下所示。  在复位信号上升后的200ns 期间、 RX_D3中存在100mV。

     没有 串联电阻器的波形显示如下。  在复位信号上升后的200ns 期间、 RX_D3中存在0mV。

    这个100mV 是否会影响寄存器0x467?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    电压在发生变化后是否现在变为100mV?

    100mV 应该正常。 您能否立即读取设置寄存器并检查它现在是否正确读取?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    0x467的寄存器仍为0x30ff。 我认为这是不正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您可以将缩小的波形和放大的波形一起发送给我吗? 奇怪的是、即使电压很低、寄存器仍在读取0x30ff。

    缩小的波形显示电压卡在中间电压、但放大的波形中情况并非如此。 我建议再次捕获波形以解决此差异。

    --
    此致、
    Gokul。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Gokul

      我放大 了波形的红色矩形。 黄色 和蓝色波形的上升沿之间的持续时间 为172us、因此卡滞 电压不会显示在波形的缩放中。 黄色波形是复位信号、我认为 复位后的硬件配置锁存时间在700ns 内、我刚刚放大了红色矩形。 我是否应该提供172us 卡滞电压 放大 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我们需要查看 RESET_N 的上升沿和 RX_*线路的下降沿之间的行为(更接近上图中的 AX 行)
    您能否检查所有 RX_*引脚的行为是否相同?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Gokul

     RESET_N 的上升沿和 RX_*线路的下降沿(在上图中更接近线路 Ax)之间的行为显示为熔断。

    我断开了 MCU 和 PHY 的串联电阻后、RX_*线路(更接近 MCU)的波形显示为熔断。

    该 MCU 无法更改加电处于高电平的加电特性。  我  现在将介绍主机/MAC 端。