This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047:60 Ω 终端

Guru**** 2510535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113339/dslvds1047-termination-with-60ohm

器件型号:DSLVDS1047

您好、专家、

我的客户有疑问、

如果它们使用60欧姆端接电阻器、器件如何工作? 他们认为输出电压的振幅会更小。 它是否正确?

当然、他们知道 LVDS 应使用100欧姆端接、也不建议采用这种条件、也不符合器件规格。

他们希望将其确认为器件行为。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输出电压将较低、如果端接与布线/电缆的特性阻抗不匹配、信号质量将受到影响并降低可实现的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Muk、

    LVDS 驱动器是电流模式器件、因此信号的总体差分摆幅将更小、正确。 此外、60欧姆端接可能 会导致反射、进而使信号失真。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malik-San