This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:用于 JTAG、SPI 和/或 GPIO

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9416, LSF0102, TXU0204, TXU0104, TXU0101, TXU0304, TCA9800, TXU0202, PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115281/tca9416-use-for-jtag-spi-and-or-gpio

器件型号:TCA9416
主题中讨论的其他器件: LSF0102TXU0104TXU0204TXU0102TXU0101TXU0304TCA9800TXU0202PCA9306

TCA9416还可以用于 JTAG 信号连接、SPI 和/或通用 GPIO、其中器件的一侧仅主动将线路驱动为高电平或低电平?

与  LSF0102相比、该器件的主要区别是什么?LSF0102明确表示支持上述某些特性?

我们的设计要求在固定1.8V 侧之间进行@ 400kHz 的 I2C 转换、另一侧在1.2V、1.8V 和3.3V 之间交替。 换句话说、不能使用需要(VccA < VccB + x)的器件。 此外、我们需要在设计中的另一个位置在1.8V 和3.3V 之间进行 JTAG 转换。 TCA9416是否适用于所有这些应用、或者它是否不适用于 JTAG 器件、尤其是在高频下?

如果需要在40MHz 频率下对 JTAG 进行1.8V <->3.3V 固定转换、您建议使用哪个最新器件来代替 TCA9416、如果这不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9416可用于推挽信号、但其输出始终为漏极开路。 只要您不需要下拉电阻器并且速度低于1MHz、它就可用于所有这些应用。

    I²C 的替代方案有 TCA9800/1/2/3用于 μ m、TXU0101/TXU0202/TXU0104/TXU0204/TXU0204/TXU0204/TXU0304用于固定方向协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oyvind、

    除 Clemens 所说的内容外、TCA9416和 PCA9306的最大区别在于 TCA9416具有上升和下降时间加速器、并集成了上拉电阻器。  

    LSF0102与 PCA9306是相同的器件。

    Clemens 所说的都是正确的、对于 TCA9416的电压轨没有规则。  对于 TCA9416、40MHz 的速度太快。 我们对器件的所有预期上升和下降时间进行了布局。 我强烈建议与逻辑和电压转换团队联系、了解哪种器件最适合您的需求。

    最棒的

    Chris