This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:它能否同时以均衡器模式和电缆驱动模式运行?

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114630/lmh1297-can-it-operate-in-equalizer-mode-and-cable-drive-mode-at-the-same-time

器件型号:LMH1297

您好!

我的客户 希望此器件是一体式封装、能够同时处理 SDI 输入和 SDI 输出。  

查看数据表、EQ/CD 引脚确定数据的移动方向。  因此、要通过 SDI_IO+/-引脚接收数据、则需要将该引脚拉低。 但是、如果引脚为低电平、则 SDI_OUT+/-引脚上不会有任何数据输出。  

如果我错了、并且缺少一种设置器件的方法、以便输入为 IN0+/-、输出为 SDI_OUT+/-、而不同时设置 SDI+IO+/-也将同时输出、请更正我的问题。

这个线程使我认为它可以执行 EQ 或电缆驱动模式、而不是 EQ 和电缆驱动模式:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107144/lmh1297-single-chip-solution-of-lmh1208-and-lmh1219?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lmh1297#

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    通过电子邮件、我们讨论了这一点、我也已经回复了。 我不明白为什么这种情况已经4天了、这是我第一次看到这种情况。

    是的、器件可以用作 EQ 或电缆驱动器、如您所述。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道为什么你只是得到这个、但我发布了它、就像任何正常问题一样。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    将来、请使用 E2E 回答您的问题。

    Nasser