This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:关于合规性测试的寄存器设置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114834/dp83867is-about-register-setting-for-compliance-test

器件型号:DP83867IS

大家好、

我们的客户使用该器件进行了合规性测试。 由于 PSD 和 Tx 功率级别超出指定范围、因此某些1000Base-T 出现故障。

因此、他们参考了下面的 E2E 文章、结果得到了改进。

e2e.ti.com/.../3773012

客户希望使用合规性测试的设置来清除合规性测试。

在数据表中、UNF_FUNC_MODE=1用于合规性测试。 此设置是否可用于正常操作?

此致、

三山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 美国办事处将于7月4日关闭。 因此、我将把这些信息传达给团队、并希望在本周中左右获得反馈。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您保留此设置、我们不会期望这会产生问题。 请让我们的客户检查并验证其功能。

    此致、

    Gerome