This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A 是否支持比 TCA9617B 更高的总线容量

Guru**** 2535140 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114991/tca9617a-does-tca9617a-support-higher-bus-capacity-then-tca9617b

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9617B

大家好、

请回答我的客户问题。

我尝试在技术上比较这些器件、发现以下差异。

这是否意味着 TCA9617A 支持比 TCA9617B 更大的总线电容(例如、更长的电缆)?

请检查并确认。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 数据表中没有说明"或更大"的含义。 保证的电容是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您应该在 A 版本上推荐 TCA9617B。 如果未正确使用、此器件的 A 版本可以将其中一个电压轨反向偏置到另一个电压轨上。 该器件的 B 版本具有断电高阻抗、因此您不能意外对其中一个电压轨进行反向偏置。

    这两个器件都可以在两侧处理550pF 电容、因为这是快速模式增强版的要求。 但是、我们没有确定该器件可以处理的电容值上限的特征、因此可以在总线上具有更大的电容、并且仍然在 SDA/SCL 上驱动适当的信号。 这将由客户自行进行测试。

    最棒的

    Chris