This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554:QFN 封装

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9554, PCA9544A, PCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115007/pca9554-qfn-package

器件型号:PCA9554
主题中讨论的其他器件: PCA9544A

大家好、

您能帮您检查我们是否获得了 PCA9554的 QFN 封装部件吗? 我在数据表中找不到它。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我们不再销售该器件的 QFN 封装。 PCA9544A 的 QFN 封装仍在网络上、您可以在此处找到它

    这两个器件完全相同、唯一的区别是 A 版本具有不同的地址。 似乎不建议在新设计中采用 PCA9554A 的某些封装。 PCA9554的 QFN 封装可能就是这样。

    最棒的

    Chris