This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:请参阅 DS125DF111

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115194/ds125df111-consult-ds125df111

器件型号:DS125DF111

尊敬的团队:

我们必须为我们的产品启用 SFP10G 和 SFP1G 连接。

以下是 我们应用的所有配置、SFP 10G 链路具有良好的眼图。 但是,SFP 1G 链路启动失败。

可以提供任何意见吗?

 

i2cset -y 0 0x19 0xff 0xC;
i2cset -y 0 0x19 0x0 0x4
i2cset -y 0 0x19 0x9 0x24
i2cset -y 0 0x19 0x18 0x0
i2cset -y 0 0x19 0x1E 0x21
i2cset -y 0 0x19 0x60 0x0
i2cset -y 0 0x19 0x61 0xb2
i2cset -y 0 0x19 0x62 0x90
i2cset -y 0 0x19 0x63 0xb3
i2cset -y 0 0x19 0x64 0xcd
i2cset -y 0 0x19 0x2D 0x82
i2cset -y 0 0x19 0x15 0x13
i2cset -y 0 0x19 0xA 0x1c
睡眠1
i2cset -y 0 0x19 0xA 0x10

启用原始数据可以同时建立1G 和10G 链路。 清除0x9的位[5]并清除0x1E 的位[7:5]。

为什么链接因重定时数据而失败? 请帮助澄清 此案例。

 

i2cset -y 0 0x19 0xff 0xC;
i2cset -y 0 0x19 0x0 0x4
i2cset -y 0 0x19 0x9 0x1
i2cset -y 0 0x19 0x18 0x0
i2cset -y 0 0x19 0x1E 0x1
i2cset -y 0 0x19 0x60 0x0
i2cset -y 0 0x19 0x61 0xb2
i2cset -y 0 0x19 0x62 0x90
i2cset -y 0 0x19 0x63 0xb3
i2cset -y 0 0x19 0x64 0xcd
i2cset -y 0 0x19 0x2D 0x82
i2cset -y 0 0x19 0x15 0x13
i2cset -y 0 0x19 0xA 0x1c
睡眠1
i2cset -y 0 0x19 0xA 0x10

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    只需对这些命令进行几次记录即可更好地跟踪它们。

    寄存器地址 寄存器写入数据 说明
    0xFF 0x0C 选择通道寄存器
    0x00 0x04 复位通道寄存器
    0x09 0x24 启用覆盖输出多路复用器;启用覆盖分频器选择
    0x18 0x00 选择全速率分频器分频比
    0x1E 0x21 选择重定时数据输出
    0x60 0x00 根据数据表中的表12、将 VCO 设置为10Gbps、10.3125Gbps。
    0x61 0xB2 根据数据表中的表12、将 VCO 设置为10Gbps、10.3125Gbps。
    0x62 0x90 根据数据表中的表12、将 VCO 设置为10Gbps、10.3125Gbps。
    0x63 0xB3 根据数据表中的表12、将 VCO 设置为10Gbps、10.3125Gbps。
    0x64 0xCD 根据数据表中的表12、将 VCO 设置为10Gbps、10.3125Gbps。
    0x2D 0x82 将 VOD 设置为800mV
    0x15 0x13 将去加重设置为-5dB
    0x0A 0x1C 使 CDR 复位有效
    - - 等待1秒钟
    0x0A 0x10 释放 CDR 复位

    查看此配置、我认为有两个问题。

    1) 1)手动覆盖分频器选择

    • 我认为这是导致无法进行1G 链路的主要问题。  强制分频比为1意味着此配置的可接受数据速率为10Gbps 和10.3125Gbps。  对于1.25Gbps、您需要10Gbps/8。

    2)覆盖输出多路复用器

    •  最好将输出多路复用器保持为静音、以便在没有 CDR 锁定的情况下不会输出数据。  有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表中的第7.5.1.13节。

    建议的配置:

    删除对0x09、0x18、0x1E 的写入。  通过0x2F 设置分频比。

    寄存器地址 寄存器写入数据 说明
    0xFF 0x0C 选择通道寄存器
    0x00 0x04 复位通道寄存器
    0x2F 0x06 选择8和1的分频比(请参阅数据表中的表9)
    0x60 0x00 根据数据表中的表12、将 VCO 设置为10Gbps、10.3125Gbps。
    0x61 0xB2 根据数据表中的表12、将 VCO 设置为10Gbps、10.3125Gbps。
    0x62 0x90 根据数据表中的表12、将 VCO 设置为10Gbps、10.3125Gbps。
    0x63 0xB3 根据数据表中的表12、将 VCO 设置为10Gbps、10.3125Gbps。
    0x64 0xCD 根据数据表中的表12、将 VCO 设置为10Gbps、10.3125Gbps。
    0x2D 0x82 将 VOD 设置为800mV
    0x15 0x13 将去加重设置为-5dB
    0x0A 0x1C 使 CDR 复位有效
    - - 等待1秒钟
    0x0A 0x10 释放 CDR 复位

    请告诉我这是否解决了问题。

    谢谢、

    Drew