尊敬的 TI:
我使用 ds90ub960解串器接收摄像头传输的数据。
摄像机的内部串行器为 ds90ub935。
但是、当我读取0x4d 寄存器时、其值为0x39、表示接收到的输入不符合通过标准。
您能帮我了解原因吗?
解串器和串行器可以通过 I2C 进行通信、摄像头可以在通电后立即发送数据。
数据格式为 raw16、低12位有效。
新宇。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我使用 ds90ub960解串器接收摄像头传输的数据。
摄像机的内部串行器为 ds90ub935。
但是、当我读取0x4d 寄存器时、其值为0x39、表示接收到的输入不符合通过标准。
您能帮我了解原因吗?
解串器和串行器可以通过 I2C 进行通信、摄像头可以在通电后立即发送数据。
数据格式为 raw16、低12位有效。
新宇。
e2e.ti.com/.../960_2B00_935.txt
这是我的初始化序列
您好、Xinyu、
系统通电时、处理器或显示屏是否显示视频数据闪烁或丢失。 我注意到寄存器0x4D 中的 LOCK_STS_CHG 位也已设置、因此、您能否通过多次读取寄存器0x4D 来测试锁定是否稳定、每次读取之间的延迟很小?
如果 LOCK_STS 位始终设置为1、并且 LOCK_STS_CHG 位在多次读取后保持为0、则锁定保持稳定。
对于960上的通过状态、设计人员可以在寄存器0x7D 中设置传递丢失的条件。 配置脚本显示寄存器0x7D = 0x01。 这意味着 pass 奇偶校验_ERR 位设置为0、pass 阈值位设置为1。

当 pass_parity 位 ERR 设置为0时、对于在接收器端口检测到的每个奇偶校验错误、端口通过指示都会取消置位。
最棒的
Justin Phan