This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:原理图和布局问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114427/tusb211-schematic-and-layout-issue

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB216I

您好、先生、

您能否帮助检查原理图和布局是否正确? 感谢您的大力帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    对于原理图、它的大部分看起来都不错、我只有两个建议。 首先、对于连接到 VCC 引脚的电容、您可能需要考虑将其拆分为两个并联电容器、这将比电流去耦电容器更能降低噪声。 我的另一个建议是、可能会切换到 TUSB216I、因为它更是最新的、并且可以进一步提高性能。 我将在此处附上页面链接、您可以在需要时找到更换 TUSB211的数据表和指南。 (https://www.ti.com/product/TUSB216I#product-details)

    对于布局、它看起来是正确的、但如果没有布局文件来获取特定测量值、我无法100%确定。 如果您可以发送该邮件、以便我们确保一切都正确、我将不胜感激。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、祝您一天愉快!

    谢谢、

    Ryan