This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C124:器件型号订购查询

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C241, DS90C124, DS90C124-Q1, DS90C241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114971/ds90c124-part-number-ordering-query

器件型号:DS90C124
Thread 中讨论的其他部件:DS90C241、、 、DS90C241-Q1

在 DS90C124和 DS90c241订购部分、列出了多个器件。 您能不能告诉我们以下各项之间有何差异:

  • DS90C124IVS/NOPB
  • DS90C124IVSX/NOPB
  • DS90C124QVS/NOPB

我想订购这些器件、并且需要知道正确的器件型号。

谢谢

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Q"表示 AEC-Q100认证。 (DS90C124-Q1‌/DS90C241-Q1数据表是相同的。)

    "X"表示卷带中的封装。