This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:USB 主机连接问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114892/tusb9261-usb-host-connection-question

器件型号:TUSB9261

各位专家、您好!

客户对 USB 连接有疑问。 根据 EVM 的下图、我们将 TUSB9261 TX 连接到 USB 连接器 TX、 将 TUSB9261 RX 连接到 USB 连接器 RX。 但是客户有一个 USB 主机需要连接到 TUSB9261、他们想知道 TUSB9261 TX 是否连接到 USB 主机 RX 和 TUSB9261 RX 是否连接到 USB 主机 TX? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您使用电缆连接设备和主机。 器件和主机上的连接器不同。 如图所示、例如 、在 wikipedia.org/USB_3.0#Pinouts 上、电缆将主机"A"连接器上的"TX"路由到器件"B"连接器上的"RX"。