This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036VFR 时钟信号

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114405/tusb2036-tusb2036vfr-clock-signal

器件型号:TUSB2036

您好!

我正在其中一个项目中使用 TUSB2036VFR -全速(12Mbps) USB 2.0集线器控制器。 此处检测到集线器和下行端口、但无法在集线器的 XTAL 引脚上持续看到时钟频率。 我使用示波器观察了 XTAL 引脚的行为、如所述。

当集线器通电时、在 XTAL 引脚上看到6MHz 时钟一秒钟、它变为平坦(0V)。 一到两秒后、能够再次看到时钟最多持续3秒、然后变为平坦(0V)。 在此事件期间检测到集线器和下行端口。 我还在另外2个相同的器件上验证了相同的器件、并且响应相同。

集线器配置

VCC = 3V3

RST#=电路原理图中 RC 延迟为1ms (10k 和0.1uF) R146被称为电阻器、但它是电容器。

MODE =低电平

BUSPWR#=高电平(自供电)

现在、我只想了解这是正常行为、还是晶体6MHz 应始终保持连续? 因为时钟通常始终是连续的。 此处附上了我的原理图的一些参考图像、6Mhz 时钟和 XTAL 引脚上的平面信号。 再观察一次、当我拉低时、RST#能够看到连续时钟、但未检测到集线器和下游。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当处于 USB 挂起模式(上行端口断开连接或未发送数据)时、集线器将关闭时钟。  当时钟关闭时、您应该能够看到集线器的 SUSPEND 引脚被置为有效。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 连接后、我的下游器件能够看到连续的时钟生成。