This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:输出行为模型

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1111012/ds90lv048a-model-for-output-behaviour

器件型号:DS90LV048A

各位专家:

你好。 请就此寻求您的建议。

我正在尝试对 DS90LV048A 的输出行为进行建模。 我将 IBIS 模型导入到 PSPICE 中、它的运行方式与我预期的一样、但是我无法对其输出阻抗进行建模。 是否可以申请包含此信息的 IBIS 模型、或者更好的是不需要翻译的 PSPICE 模型? 谢谢。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    该器件是多年前设计的、是一款成熟的器件。 但是、pspice 模型不可用。 也许您可以获得样片并使用 VNA 来检查回波损耗。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    遗憾的是、这是我们针对该器件拥有的唯一型号、让我看看我是否可以为您找到此信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    感谢您提供相关信息。

    您好、Malik、

    感谢您的这一希望。 对此有展望。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    遗憾的是、我  无法找到有关该器件输出阻抗的任何详细信息。