问题1:
是否可以覆盖949的内部 EDID?
目前、我们只能读取此数据、但不能重写(EDID 的读取如下图所示)。
如果可以重写、请告诉我们该方法(是否需要设置寄存器或需要何种硬件设计)?

问题1:我们在 DS90UB949-Q1上安装了 EEPROM、并将其写入 EDID。
但是、上电后、PC 无法通过 HDMI 读取 EDID。
是否可以更改硬件或存储以解决此问题。 我们的硬件如下所示


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题1:
是否可以覆盖949的内部 EDID?
目前、我们只能读取此数据、但不能重写(EDID 的读取如下图所示)。
如果可以重写、请告诉我们该方法(是否需要设置寄存器或需要何种硬件设计)?

问题1:我们在 DS90UB949-Q1上安装了 EEPROM、并将其写入 EDID。
但是、上电后、PC 无法通过 HDMI 读取 EDID。
是否可以更改硬件或存储以解决此问题。 我们的硬件如下所示


尊敬的 Kevin:
可以覆盖内部 EDID、请参阅此 E2E 主题以获取示例脚本: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/606928/ds90ub949-q1-how-to-change-the-edid-value。
至于外部 EEPROM、我无法详细查看原理图、您能否将其作为 pdf 附加? 我要检查的一点是、对于949的自举模式、需要知道有一个外部 EDID。

最棒的
舒

尊敬的 Kevin:
根据硬件自举模式原理图、该器件配置为检查是否加载了远程 EDID。
949有多个寄存器可配置用于远程 EDID、数据表中介绍并列出了这些字段。 以下是所需的寄存器:
0x4F BRIDGE_CTL - EDID 初始化可被设定来重新载入 EID SRAM
0x50 BRIDGE_STS -状态寄存器、只读
0x51 EDID_ID -确保 EDID 器件的 I2C 地址被写入该寄存器
0x52和0x53是 EDID_CFG 寄存器、用于修改保持时间
您能否分享这些设置的内容?
最棒的
舒
尊敬的 Kevin:
为了从内部 SRAM 加载、应移除 MODE_SEL1的电阻器 R25并遵循以下模式设置。

您能对此进行澄清吗? 我不确定同步指的是什么。
最棒的
舒
尊敬的 Kevin:
[引用 userid="39367" URL"~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107792/ds90ub949-Q1-ds90ub949-Q1-EDID/4116067#4116067"] Q1:如何修改硬件以使用外部本地 EDID?要使用外部本地 EDID、设置 MODE_SEL0 =#3并设置 MODE_SEL1 =#1。 Yu 还必须填充连接到949 DDC 引脚的 EEPROM 器件。 EEPROM 必须通过其他一些外部方式加载所需的 EDID。
[引用 userid="39367" URL"~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107792/ds90ub949-Q1-ds90ub949-Q1-EDID/4116067#4116067"] Q2:请提供949&948初始化设置。这是一个非常广泛的问题。 通常、对于基本视频设置、只要您将器件的模式绑定到正确的模式、并且有一个 EDID 可用于匹配您的面板规格、那么该过程就应该完全自动、以使显示运行
[引用 userid="39367" URL"~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107792/ds90ub949-Q1-ds90ub949-Q1-EDID/4116067#4116067"] 问题3:删除 R25后,计算机可以 通过 HDMI 识别 EDID (外部本地 EDID),但解锁为948。 请帮助分析问题[/quot]对于外部本地 EDID 模式、MODE_SEL0需要捆绑到#3。 您可以为 MODE_SEL0引脚使用82.5k 的上拉电阻和102k 的下拉电阻来设置此值。 此外、您要驱动的面板规格是什么? 什么分辨率/PCLK? 它从 EDID 看起来像1920x1080。 正确设置模式并插入 HDMI 时、您的 HDMI 源是否识别1920x1080接收器?
此致、
Casey
问题3:卸下 R25后,计算机可以 通过 HDMI 识别 EDID (外部本地 EDID),但948已解锁。 请帮助分析问题
对于外部本地 EDID 模式、MODE_SEL0需要捆绑到#3。 您可以为 MODE_SEL0引脚使用82.5k 的上拉电阻和102k 的下拉电阻来设置此值。 此外、您要驱动的面板规格是什么? 什么分辨率/PCLK? 它从 EDID 看起来像1920x1080。 正确设置模式并插入 HDMI 时、您的 HDMI 源是否识别1920x1080接收器?
问题4:
MODE_SEL0需要绑定到#3:我们使用82k 的上拉电阻和100k 的下拉电阻来设置 MODE_SEL0引脚,VR4的测量电压为0.983V。
MODE_SEL1需要绑定到#1:我们移除 R25。
面板分辨率为1920×1080、PCLK 为136.36MHz(EDID 文件由 AWEDIDEditor.exe)制作
按照您的建议设置 MODE_SEL0/1的引脚后、我们发现948已解锁。
当我们通过 HDMI 电缆使用494连接 PC 时、498无法通过 I2C 进行通信。 (当我们移除 HDMI 电缆时、498能够通过 I2C 进行通信)。
我们需要做什么来解决948解锁和 I2C 通信问题?