This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:启动 CAN 控制器后的错误消息

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114550/tcan4551-q1-error-messages-after-starting-up-the-can-controller

器件型号:TCAN4551-Q1

启动 CAN 控制器后、我收到错误消息:是否有任何有关可能发生的情况的提示?

IP 链路设置 CAN3类型 CAN 比特率50000
IP 链路设置 CAN3
CAN3

IP 链路设置 CAN0类型 CAN 比特率50000
IP 链路将 CAN0置位
CANDump CAN2

[307.947759] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):CAN3:链路就绪
[308.419163] tcan4x5x spi0.0 CAN3:消息 RAM 访问失败
[309.085420] tcan4x5x spi0.0 CAN3:出现消息 RAM 访问故障
[309.265092] tcan4x5x spi0.0 CAN3:错误记录溢出
[309.270414] tcan4x5x spi0.0 CAN3:位错误未更正
[309.275657] tcan4x5x spi0.0 CAN3:已更正位错误
[309.280731] tcan4x5x spi0.0 CAN3:出现消息 RAM 访问故障
[309.344873] tcan4x5x spi0.0 CAN3:出现消息 RAM 访问故障
[309.358748] tcan4x5x spi0.0 CAN3:出现消息 RAM 访问故障
[309.844814] tcan4x5x spi0.0 CAN3:出现消息 RAM 访问故障
[310.038526] tcan4x5x spi0.0 CAN3:在 rxf0中丢失 MSG
[310.838366] tcan4x5x spi0.0 CAN3:出现消息 RAM 访问故障
[310.984804] tcan4x5x spi0.0 CAN3:在 rxf0中丢失 MSG
[311.118384] tcan4x5x spi0.0 CAN3:出现消息 RAM 访问故障
[311.624780] tcan4x5x spi0.0 CAN3:出现消息 RAM 访问故障
[311.805410] IRQ 88:无人照管(尝试使用"irqpoll"选项引导)
[311.812120] CPU:0 PID:974 Comm:IRQ/88-CAN3被污染:G C 5.10.52+gd36c69d12462 #1
[311.821075]硬件名称:HM Variscite DART-MX8M-PLUS on DT8MCustomBoard 2.x and above (DT)
[311.829510]呼叫跟踪:
[311.831962] dump_backtrace+0x0/0x1a0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mattias、

    首先、我想向大家介绍 我们的 TCAN45xx 软件用户指南。 这将为您提供有关如何配置此器件以及正确通信所需条件的良好背景。

    我可以尝试帮助您使用此 Linux 驱动程序、但请记住、我们不直接支持此软件。 如果您在 c-ayoub@ti.com 上给我发送了一封电子邮件 、我可以为您提供一个 PowerPoint、该 PowerPoint 由我们的一位工程师编写、他们将讨论如何使用 Linux 配置 TCAN455x。 它介绍了我们使用的特定 Linux 驱动程序、如何设置器件树、如何为 TCAN455x 编写 DTO 文件以及如何检查内核模块加载。 如果您在使用此 PowerPoint 之后仍有问题、我可以尝试为您提供帮助。

    最棒的

    Chris