This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:GRSTz 下拉

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114613/tusb4041i-q1-grstz-pull-down

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB4041I

TI 专家、

TUSB4041I-Q1数据表提到引脚 GRSTz 具有内部 PU、但没有任何值。

TUSB4041I-Q1用于具有另一个 uC 的系统、而该 uC 是 控制电路板上器件复位的源。

如果放置4.7K TUSB4041I-Q1  GRSTz 脉冲电阻器以确保 向其发送有效的‘1’信号后 TUSB4041I-Q1处于复位状态,是否正常?

Piotr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    它以电流而不是欧姆为单位进行定义:

    RESET 为低电平有效、因此如果您在其上放置一个下拉电阻器、您的 uC 将始终需要置为1来过驱动下拉电阻器、从而使集线器保持激活状态。

    此致、

    JMMN