主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO
您好!
我使用 MII 接口将 DP83TD510E 连接到 LAN9500A (USB 以太网桥接器)。 它可以正常工作、但接收端的吞吐量(数据流从510E 到 LAN9500A)较低(1.5Mbps)。 在查看芯片上的时序信息时、510E 在 RxDx 线路上放置数据似乎需要100-300ns (这是否甚至符合 IEEE 规范?)。 当我在示波器上测量它时、它看起来大约为200ns、因为我看到数据在时钟的下降沿(2.5MHz)发生转换。 LAN9500A 到时钟上升沿的设置和保持时间约为8-9ns。 基于此、我根本不知道它为什么起作用! PHY 的时钟似乎需要延迟至少300ns (根据规范)、以确保数据在 LAN9500A 的时钟上升沿(或大概是任何 MAC)可用。 为什么这个 PHY 采用这种设计方式? 您建议的接口解决方案是什么?
我已附上我在电路板上观察到的 TX 和 RX 时序的示波器截图。