This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:用于 MDIO 接口

Guru**** 2928670 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, PCA9306, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114133/tca9617a-used-in-mdio-interface

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA39306PCA9306TCA9406

您好、专家

我的客户希望使用 TCA9617作为 MAC 和 PHY 之间的电平转换器、接口是 MDIO、它是否可以支持 MDIO?

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi、

    您以多快的速度运行 MDIO 信号。 通常、MDIO 速度比 I2C 速度快得多、TCA9617很可能无法达到该速度。

    我们有一个名为 PCA9306/TCA39306的器件、该器件在特定条件下支持 MDIO。 您尝试在哪种电压电平之间转换、您是否需要缓冲器?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    感谢您的反馈。

    我的客户需要1.8V-3.3V 2.5MHz MDIO 信号、因此我们将选择 PCA9306器件。

    此外、我还将 您的 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/584378作为 参考。

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chi、

    好的、请让我知道它是怎么发生的。 需要注意的一点是、您可以通过时钟速度达到什么高水平。 您必须平衡高受电时间与缓慢上升时间。 如果速度如此之快,则必须使用强上拉电阻才能缩短上升时间,但这会影响到您的受支持时间。

    TCA9406也是另一款能够以2.5MHz 的速度在这里工作的器件。 该器件配有上升时间加速器和内部上拉电阻器。 您可以连接额外的外部上拉电阻器。 此器件可在开漏驱动下实现2Mbps、在推挽驱动下实现21Mbps。 但这假设外部驱动器具有低容性负载和50欧姆的输出阻抗。 该器件未像 PCA9306那样使用 MDIO 进行测试、但它可能可以正常工作、可能是需要注意的问题。

    最棒的

    Chris