This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1505:数据速率和顺序

Guru**** 2771675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75HVD06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114575/thvd1505-data-rate-and-order

器件型号:THVD1505
主题中讨论的其他器件:SN75HVD06

主席女士,

我想在项目中使用 THVD1505DR、但我需要有关它的更多信息。

-组件在 UART 接口中接收数据的时刻与在 RS485接口中准备好传输数据的时刻之间的延迟是多少?

-RS485部件中的数据速率是多少? 如果它取决于不同的参数,您能否给我这些参数,并告诉我如何根据这些参数确定数据速率?

我想订购 THVD1505DR、但它在我看到的所有网站上都是不能订购的。    您是否可以向我们提供10个样片? 如果没有, 您是否有一个我们可以使用的替代方法来评估系统?

此致。

Arnaud LANDRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延迟被指定为 tPHL、tPLH

    数据表显示为1Mbps。

    3.有30多个卷带可供选择: ti.com/product/THVD1505/part-details/THVD1505DR。 此类半双工收发 器使用标准引脚;如果您实际上未使用总线极性校正功能、则可以使用 DigiKey 或 Mouser 提供的 SN75HVD06 (具有更高驱动强度)等任何其他器件、也可以直接从 TI 获取这些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    克莱明的分析是正确的-但正如扼要重述:

    1.驱动程序传播延迟是您需要的:

    速度为1Mbps

    3. 我们的网站显示了采用 DR 封装的此器件的器件- Clemens 链接也在此处工作。 如果您仍然遇到问题、并且在 DigiKey 或 Mouser 也找不到、那么如果您可以、请告诉我:所需的数据速率、电源电压、总线上将有多少个收发器、 以及您在应用中寻找的任何其他功能、我将看到我们是否有合适的替换产品-但我们的网站显示了此器件的数量相当大、因此您应该能够订购10个器件。

    如果有任何其他问题、如果您仍然无法找到器件、请告诉我您的应用中器件的需求、我将查看我们是否有合适的替换器件!

    最棒的

    Parker Dodson