请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041-Q1 大家好、
我的客户正在考虑 使用 TUSB8041IPAPQ1、他希望使用3个 USB3.0端口和1个 USB2.0端口。
客户有以下问题、您能提供帮助吗?
TUSB8041IPAPQ1能否 同时用于 USB3.0和 USB2.0?
使用 USB2.0时、未使用以下引脚。 从以下材料可以看到、如果未连接下行端口、则只需将其保持未连接状态、不需要终端。 在使用 USB2.0时、这也是一样的吗?
https://www.ti.com/lit/an/slla410/slla410.pdf
・USB_SSRXP_DN*
・USB_SSRXM_DN*
・USB_SSTXP_DN*
・USB_SSTXM_DN*
3.同时使用 USB3.0和 USB2.0时、客户是否需要注意任何事项? 如果有任何材料、这将是很好的。
谢谢。
此致、
Jo