This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:USB3.0和 USB2.0是否可以一起使用?

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114372/tusb8041-q1-can-usb3-0-and-usb2-0-be-used-together

器件型号:TUSB8041-Q1

大家好、  

我的客户正在考虑 使用 TUSB8041IPAPQ1、他希望使用3个 USB3.0端口和1个 USB2.0端口。  

客户有以下问题、您能提供帮助吗?  

 TUSB8041IPAPQ1能否   同时用于 USB3.0和 USB2.0?  

使用 USB2.0时、未使用以下引脚。  从以下材料可以看到、如果未连接下行端口、则只需将其保持未连接状态、不需要终端。 在使用 USB2.0时、这也是一样的吗?  

https://www.ti.com/lit/an/slla410/slla410.pdf

USB_SSRXP_DN*

USB_SSRXM_DN*

USB_SSTXP_DN*

USB_SSTXM_DN*

3.同时使用 USB3.0和 USB2.0时、客户是否需要注意任何事项? 如果有任何材料、这将是很好的。

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    1.是的、USB 3设备和 USB 2设备可以同时连接到集线器。

    2.在下游端口上仅使用 USB 2时、您可以将列出的引脚保持悬空。 如果使用 USB 3、则必须将 USB 2引脚连接到器件/连接器。

    3.这里没有什么大问题,Hub 打算在此应用程序中工作。