This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:最小帧尺寸

Guru**** 2752915 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114266/dp83867ir-minimum-frame-size

器件型号:DP83867IR

代表客户:


我们的应用程序不需要大量数据。  十六个字节的帧可以正常工作。  帧越短、我们就越早获得 CRC/FCS 并可以运行结果。

 是否有专门为该器件规定最小帧大小的规格(即、不是通用以太网/IEEE 802.3/IEEE 802.3ab)?  与使用正式、可切换的以太网相比、可能为我们提供更好性能的其他最小值(前导码持续时间、IPG)?  (我们的应用始终是点对点的、MAC 功能采用可编程逻辑。)

 实验表明,我们可以这样做,但我宁愿依赖一个规范,而不是802.3,因为我不关心互操作性,只有 DP83867IR-至 DP83867IR。


是否有任何文档显示了 DP83867IR 将支持的最小帧大小、即使不符合 IEEE 802.3标准也是如此?

谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    DP83867IR 未在帧大小小于64字节和 IPG 小于12字节的情况下进行验证。

    但是、根据我的理解、如果 MAC 可以接受、我们可能也可以使用32字节的帧大小。 您也可以通过修改寄存器0x0053来尝试不同的 IPG 选项。 请注意、性能必须由您自己的系统级测试来保证。

    --
    此致、
    Gokul。