This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:HDMI 输出不工作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S520, TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114255/tpd12s520-hdmi-output-not-working

器件型号:TPD12S520
主题中讨论的其他器件: TPD12S521

大家好、

我有一个定制的 iMX8 PCB、HDMI 输出无法正常工作、制造商评估 PCB 中的同一模块会获得 HDMI 输出、因此我的问题与软件无关。

我已经测量 了 TPD12S520上的所有电压、所有电压看起来都正常、我还检查了 I2C 部分是否正常工作、重新启动电路板时、我看到它通过 I2C 与显示屏通信、从地址似乎是0x50。 该器件的 ACK 和大量数据包在启动后生成、但没有视频输出、可能出现错误的提示或想法? 我在连接器的 HDMI 引脚上看不到任何活动、我已验证与 iMX8模块的电气连接是否良好。

原理图中有一个小错误、我将低压电源直接连接到1.8V、我将其输入参考设计中的10k 分辨率、但没有变化

Eoin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eoin、

    指定给负责欧盟事务的 Benny。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我解决了这个问题! 此芯片专为 HDMI 接收器而设计、我是需要的发送器  

    TPD12S521

    请确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太确定这一点、但如果您是发送器、则需要使用 TPD12S521。