This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:设计一个兼容 DP83630 (48引脚 WQFN)和 DP83640 (48引脚 LQFP)的 PCB?

Guru**** 2687805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114090/dp83640-design-a-pcb-compatible-for-both-dp83630-48-pin-wqfn-and-dp83640-48-pin-lqfp

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件: DP83630

团队、

根据您的经验、是否可以为这两种封装设计 PCB? (为了焊接一个 IC、您可以在此时进行采购)
    DP83640:48引脚 LQFP 封装(7mm×7mm)
    DP83630:48引脚 WQFN 封装(7mm) x (7mm)

从图中可以看到、引脚对齐和尺寸似乎相对接近。
您是否认为可以使用焊盘设计 PCB、以焊接任何两种封装?
这样做的主要关注点是什么?
是否有可用的现有示例(如 EVM、测试板等)?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    我认为我们没有尝试对 QFP 和 QFN 器件使用相同的封装。 如果可能的话、您可以咨询任何 PCB 设计专家吗?

    --
    此致、
    Gokul。