This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384:DS90CF384MTD

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1114162/ds90cf384-ds90cf384mtd

器件型号:DS90CF384

您好、来自 Vestel EVChargers Group 的 Erginay。 我对 LVDS 电压和 DS90CF384 MTD.LVDS 至 RGB 的 PLL 电压有疑问。 我有一个具有 LVDS 电源域1.8V 的微处理器。 那么、DS90CF384的 LVDS_VCC 和 PLL_VCC 的电压应该是多少 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erginay、您好!

    DS90CF384需要3.3V 的电源电压(Vcc)、如器件数据表中定义:

    PLL_VCC 引脚也遵循3.3V (+/-10%)的相同要求。

    最棒的

    Justin Phan